我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德变频器设置了密码,忘记密码后如何处理?

问题描述:
施耐德变频器设置密码,密码丢失后如何处理?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

部分施耐德变频器COD有公开的密码 ATV32 系列,ATV320系列,ATV61系列,ATV71系列产品的密码1COD)可以直接使用6969直接解锁。

其他系列的变频器没有公开的解锁密码,需要联系施耐德当地销售或代理商申请售后处理。