ABL8RPS24**0/8RPM24200/8WPS24*00上的U out 和 I out 指示灯含义?
问题描述:
ABL8RPS 上的指示灯颜色有什么含义所属产品线:
Phaseo ABL8解决方法:
开关电源上有一个IOUt 和U OUt指示灯 可以指示 红色 绿色 橙色 含义如下

I OUT 含义
当输出电流≤额定电流时为绿色
当输出电流大于>额定电流为橙色
当检测到过压过流或过热后电源处于关闭状态为红色

U OUT指示灯含义
当输出电压≥21.6V为绿色 11 14为闭合状态
当输出电压在7V和21.6V之间为红色 11 14 为断开状态
当输出电压低于7V指示灯熄灭 11 14 为断开状态
是否有帮助?