ABL8RPS24**0/8RPM24200/8WPS24*00复位方式设置为AUTO和MANU有什么区别?
问题描述:
ABL8RPS24**0/8RPM24200/8WPS24*00复位方式设置为AUTO和MANU有什么区别?所属产品线:
Phaseo ABL8解决方法:
设置为AUTO后保护曲线如图 设置为MANU后保护曲线如图

AUTO:
自动复位保护模式 ( 限流 ):如果输出电流超过大约 1.2 In,此电流会被限制在该数值。输出电压可以小于 21 V,但是诊断继电器会打开,把异常情况反馈给自动化系统,进而防止系统反馈任何未定义的逻辑。在排除过载情况以后,输出电压会恢复到预先设置的数值。
MANU:
手动复位保护模式 ( 欠压检测 ):如果输出电流超过大约 1.2 In,电源会在输出电压降到 21 V 以下之前完全断开,不再提供任何电流。只要电源初级存在电压,系统就会记忆该故障。在故障消失并且电源初级充电数秒钟以后,电源将重新有效。
是否有帮助?