如何查看ATV320变频器历史故障记录?
问题描述:
如何查看ATV320变频器历史故障记录?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320变频器可以通过中文面板和somove软件查看历史故障记录,ATV320变频器最多可以存储8条历史故障记录。
ATV320变频器可以用自带的RS485接口连接中文面板VW3A1111和中文面板VW3A1101。
注意:VW3A1111用在ATV320变频器上必须满足ATV320 变频器的固件版本在V2.9IE37及以上,VW3A1111面板的固件版本在V2.0IE51及以上。早期版本不兼容。
1. 通过中文面板VW3A1111查看历史故障记录方法如下:
中文面板VW3A1111主菜单见下图:

进入“1 变频器菜单”菜单,见下图:

进入“1.2 显示”菜单,见下图:

进入“诊断”菜单,见下图:

进入“错误历史记录”菜单,即可查看错误历史记录,见下图:

进入错误历史记录可查看发生错误时的详细信息,见下图:

2. 通过中文面板VW3A1101查看历史故障记录方法与中文面板VW3A1111类似,菜单结构一致。
3. 通过somove软件查看历史故障记录方法如下:
用somove软件连接上变频器,点击“故障”菜单(见下图红色圈处),再点击左侧导航栏中“历史故障”栏下的“故障n-*”(见下图绿色矩形框处)即可查看相应的历史故障信息。见下图:

局部放大图见下图:

是否有帮助?