我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器如何实现正反转?

问题描述:
ATV320变频器如何实现正反转

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器可以通过端子,通讯和远程图像终端等方式实现正反转,下面以端子控制为例介绍正反转设置;

1,如果conf---full---I-O-中的tcc(2/3线控制)设置的是2c(2线控制),则LI1端子是正转,反转控制端子可以在conf---full---I-O-中的rrs(反转分配)中设置,例如使用LI2端子控制反转,则将rrs设置为LI2。

2,如果conf---full---I-O-中的tcc(2/3线控制)设置的是3c(3线控制),则LI1端子是停止,LI2端子是正转,反转控制端子也是在conf---full---I-O-中的rrs(反转分配)中设置,例如使用LI3端子控制反转,则将rrs设置为LI3。