我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
多台ATV340通过外部24V电源供电时,需要注意什么?
问题描述:
多台ATV340通过外部24V电源供电时,接线需要注意什么?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

多台ATV340通过外部24V电源供电时,接线图如下图所示。需要在变频器菜单里将24V电源输出(完整设置-通用功能-24V电源输出)改为否,否则可能会造成变频器控制电源损坏。