我们今天能为您提供什么帮助?

在不连接编码器时,是否可以将PTC探头连接到ATV340上的编码器输入上?

问题描述:
ATV340编码器输入是否可以只连接热探头,不连接编码器?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

可以的。

1、在完整设置-常规监控-热监控中,设置编码器热传感器类型 、编码器过热响应和过热阈值等参数。

2、在完整设置-编码器配置中,编码器类型出厂设置为无,将编码器类型修改为除无外的任一参数,就激活了编码器温度监控功能,编码器的用途保持出厂设置(出厂设置为无)即可。

这样,即使不连接编码器,也可以使用编码器输入上的热监控功能。