ATV340采用Profinet通讯,在设置初期遇到EPF1或EPF2,是由什么原因造成的?
问题描述:
EPF1或EPF2都是以太网通讯类故障,它们的触发条件有什么区别?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340变频器在调试过程中,触发EPF1或EPF2的原因有很多,如端子被定义为“外部故障”并触发、通讯上触发的外部故障、端子或通讯板卡的异常等。但在设置Profinet通讯的初期,如果没有用到前面所述的功能而且硬件没有问题,通常是由于没有留意Profinet地址的配置引起的:
EPF1:IP地址冲突。
EPF2:外加profinet卡没有设置IP地址。
是否有帮助?