我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器设置了跳频功能后是如何输出的?

问题描述:
ATV340变频器设置了跳频功能后是如何输出的?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

某些设备在运行到某一个或几个频率点会因为机械共振而出现抖动、异常噪音等现象,通过跳频功能,可以避免在这些速度点上长期运行。

ATV340变频器可以设置3个跳频点:跳频. [JPF]     跳频. 2 [JF2]      跳频. 3 [JF3],与一个跳频滞环[JFH] 。

设置跳频功能后,变频器输出如下:

速度给定值如果不在跳频范围内,正常加减速通过此区间,跳频参数对变频器输出没有影响

速度给定值如果处于跳频范围内:

如果处于加速阶段,输出频率会被限定在JPF/JF2/JF3-JFH

如果处于减速阶段,输出频率会被限定在JPF/JF2/JF3+JFH

举例:

30Hz的时候会发出共振噪音,跳频 参数设置如下:

跳频. [JPF]=30Hz

跳频滞环 [JFH]=5Hz

按照上述参数,跳频范围为25Hz~35Hz,变频器输出频率如下:

如果给定值是32Hz,变频器输出频率会被限制在25Hz;

如果给定频率是40Hz,变频器会正常按照加速斜坡运行至40Hz(在25~35Hz跳频这个区间也是按照斜坡通过)

运行期间,如果给定值从40Hz变为30Hz,变频器输出频率会被限制在35Hz。