我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器如何通过通讯判断当前有效的给定通道是FR1还是FR2?

问题描述:
ATV340变频器如何通过通讯判断当前有效的给定通道是FR1还是FR2?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

有时需要通过通讯判断变频器当前有效的给定通道是给定1通道(FR1)还是给定2通道(FR2)。

一般通过寄存器ST03,逻辑地址16103(十进制)。

如果Bit 1=1,表示当前有效的给定通道是FR2;

如果Bit 2=1,表示当前有效的给定通道是FR1B;

如果Bit 3=1,表示当前有效的给定通道是FR1。