我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么ATV340D22N4(E)前端的断路器比ATV340D30N4E前端的断路器大?
问题描述:
ATV340D22N4(E)前端的断路器比ATV340D30N4E前端的断路器大

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

30kw及以上的ATV340变频器,其硬件与ATV930相同,有直流电抗器;而小于等于22KWATV340变频器则不同,没有直流电抗器。所以ATV340D22N4(E)相对于ATV340D30N4E的谐波电流要多些,输入电流大些,所需的断路器大。