我们今天能为您提供什么帮助?

VW3A51**系列电机电抗器,哪些有温度保护触点,温度保护阈值是多少,触点容量是多少?

问题描述:
哪些VW3A51**系列电机电抗器有温度保护触点,温度保护阈值是多少,触点容量是多少?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

型号为VW3A5101到VW3A5103的电机电抗器有温度保护触点,如下图:

该触点在电机电抗器温度超过125℃时动作,触点容量<250VAC,<0.5A,建议作为变频器外部故障信号使用,在电抗器温度过高时停机。