我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV312变频器如何用通讯读取定制输出SPD1至SPD3?
问题描述:
ATV312变频器如何用通讯读取定制输出SPD1至SPD3?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312变频器定制输出值SPD1,SPD2,SPD3没有直接对应的通讯地址。读取方式为读取2个16位数据USPL和USPH,把这2个16位数据转换成32位数据就是定制输出值。USPL是低位数据,USPH是高位数据。

USPL的通讯逻辑地址为12002(十进制),CANopen地址205A/3。USPH的通讯逻辑地址为12003(十进制),CANopen地址205A/4。