问题描述:
ATV312变频器运行信号如何输出?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
ATV312变频器在出厂默认状态下输出继电器R1是故障功能,R2没有设置功能,若将R2设置为运行信号,需在菜单I-O下找R2改成run,R2A与R2C是无源常开触点,当变频器运行时,该组触点闭合;也可以将R1改成run功能,方法同上。以ATV312变频器继电器输出R2设置为运行为例,具体参数设置如下:

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV312变频器在出厂默认状态下输出继电器R1是故障功能,R2没有设置功能,若将R2设置为运行信号,需在菜单I-O下找R2改成run,R2A与R2C是无源常开触点,当变频器运行时,该组触点闭合;也可以将R1改成run功能,方法同上。以ATV312变频器继电器输出R2设置为运行为例,具体参数设置如下:

是否有帮助?