我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312变频器通电后可以立即启动吗?如何通过外接电位器调速呢?

问题描述:
ATV312变频器通电后可以立即启动吗?如何通过外接电位器调速呢?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312变频器采用2线式控制,通电后可以立即启动,在出厂默认参数下,把菜单I-O中TCT改成LEL,将变频器控制回路端子LI1与24V和上端电源同时接通;接入电位器可以调速,接线端子为AI1、com、10V。当采用3线式控制时启动需要脉冲信号,不能实现这个功能。