我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310L变频器逻辑输出LO1 分配(206.0)设为01无错误时,LO1 状态(206.1)可以修改吗?

问题描述:
ATV310L变频器逻辑输出LO1 分配(206.0)设为01无错误时,LO1 状态(206.1)可以修改吗?

所属产品线:
ATV310L变频器

解决方法:

ATV310L变频器逻辑输出LO1 分配(206.0)设为01无错误时,LO1 状态(206.1)不能修改。如果206.0分配为01无错误时,则206.1强制为00正逻辑:高电平有效。而206.0分配为其他参数时,206.1 的状态是可以更改的。