我们今天能为您提供什么帮助?

LC1N型接触器最高海拔是多少?

问题描述:
LC1N型接触器最高海拔是多少?

所属产品线:
EasyPact D3N 接触器

解决方法:

LC1N系列接触器最高工作海拔3000m不降容。

下表提供了一定海拔下主极的操作电压和操作电流的降容系数:

海拔 3500m 4000m 4500m 5000m
额定操作电压 0.90 0.80 0.70 0.60
额定操作电流 0.92 0.90 0.88 0.86