我们今天能为您提供什么帮助?

TesysT电动机管理控制器以太网版本的通信协议如何修改?

问题描述:
LTMR电动机管理控制器以太网版本的通信协议如何修改?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

TesysT电动机管理控制器带以太网接口的最新产品同时支持ModbusTCP和Ethernet/IP协议,出厂设置为ModbusTCP协议。

如果进行Ethernet/IP通信,需要将其协议进行修改。在LTMCU或LTMCUC面板和网页服务器里都没有这个参数,只能通过Somove进行修改。

如下图,在正常工作状态,该参数无法修改,需要进入配置模式。

进入配置模式的位置如下图:

进入配置模式后,该参数就可以修改了,如下图:

注意,修改完成后,需要执行退出配置模式的操作,电动机控制器才能恢复正常工作状态。