我们今天能为您提供什么帮助?

TesysT电动机管理控制器以太网版本如何进入网页服务器?

问题描述:
如何进入TesysT电动机管理控制器以太网版本的网页服务器?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

要进入TesysT电动机管理控制器以太网版本的网页服务器,有如下2种方法:

1.直接在浏览器中输入TesysT电动机管理控制器的IP地址,回车后即可进入网页服务器。这种方式需要确保电脑和TesysT电动机管理控制器处于同一网段,可以在命令提示符中使用ping指令来确认电脑和TesysT电动机管理控制器的网络是否联通;

2.如果Windows系统中的网络发现功能开启,DHCP模式时可以在网络窗口中看到以控制器设备名称命名的设备,如下图,

如果IP模式为其它模式,控制器的名称的后缀为其MAC地址的末尾3个字节,如下图,

双击上图的图标即可进入网页服务器,进入网页服务器后的界面如下:

如上图,使用第二种方式登录网页服务器的IP地址为IPV6模式,即使电脑与控制器的IP地址不在一个网段,也是可以登录成功的。