我们今天能为您提供什么帮助?

TesysT电动机管理控制器以太网版本如何设置为BootP模式?

问题描述:
LTMR电动机管理控制器以太网版本如何设置为BootP模式?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

TesysT电动机管理控制器以太网版本的IP地址模式需要通过控制器面板上的旋钮进行设置,如下图:

将个位数旋钮设置到BootP范围内即可,BootP 服务器会根据设备的MAC地址为设备分配IP地址。

如下图,M241 PLC作为BootP服务器的示例,只需将TesysT电动机控制器的MAC地址配置到设备列表中,如下图:

关于TesysT电动机管理控制器的其它IP模式,请参考其用户手册。