TesysT电动机管理控制器以太网版本如何不设置IP地址连接Somove和网页服务器?
问题描述:
LTMR电动机管理控制器以太网版本如何不设置IP地址连接Somove和网页服务器?所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统解决方法:
如果是新TesysT电动机管理控制器,可以将个位数旋钮设置到Stored范围。
如果是设置了IP地址的产品,可以将个位数旋钮设置到Clear IP,控制器上电后,之前的IP地址就被清除了,断电后再将其设置到Stored范围,旋钮示意图如下:

此时控制器在送电后,会根据网口的MAC地址自动生成一个默认的IP地址,该默认IP地址的示例如下。

以上图中的MAC地址为例,该控制器的默认IP参数如下:
IP地址:85.16.242.59(242=16#F2,59=16#3B)
子网掩码:255.0.0.0
网关地址:85.16.242.1
将电脑上的IP参数与该控制器设置为同一网段,如下:

此时通过地址85.16.242.59就可以通过Somove连接该控制器或访问其网络服务器,如下图:


是否有帮助?