我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XPSAV系列安全继电器如何查看配置的延时时间?
问题描述:
如何查看XPSAV系列安全继电器配置的延时时间?

所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

XPSAV系列安全继电器的面板指示如下图:

正常运行时DISP.1和DISP.2两行绿色指示灯分别指示各输入输出点的状态,黄色的Config.Time Delay延时设置指示灯总是熄灭的。

按住Time Delay键可以读取当前的延时时间,黄色的Config.Time Delay指示灯会点亮,DISP.2行的四个指示灯会显示保存的延时时间的二进制码直到松开Time Delay键。

延时时间的二进制码见下表: