我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XPSAV系列安全继电器如何配置延时时间?
问题描述:
如何配置XPSAV系列安全继电器的延时时间?

所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

XPSAV系列安全继电器的面板指示如下图:

要进入配置模式,安全继电器的输出必须断开。同时按住Time Delay和OK按键至少1S,黄色的Config. Time Delay指示灯会开始闪烁,配置模式被激活。

DISP.1和DISP.2行的指示灯同时显示当前保存的延时时间二进制码,每按一次Time Delay键,DISP.2行的指示灯会变为下一个可能的二进制码,而DISP.1行的指示灯还是显示当前保存的延时时间二进制码。

一旦DISP.2显示的是需要的二进制码,按OK键保存新的配置。DISP.1和DISP.2行的指示灯又会同时显示保存的新的延时时间二进制码。黄色的Config. Time Delay指示灯会常亮并保持。

XPSAV的输出仍然会保持锁定,直到模块断电后重新送电新的延时时间才会被确认和激活。DISP.1和DISP.2行的指示灯重新显示工作状态下面板上标识的输入输出的状态。

延时时间的二进制码见下表: