SOSAFE软件的两级密码的区别是什么?
问题描述:
SOSAFE软件可以配置两级密码所属产品线:
SoSafe 安全组态软件解决方法:
SoSafe 可配置 软件需要密码才能传输(上载或下载)硬件/ 软件配置。只有在连接(联机)到控制器进行操作时才需要密码。密码可以包含大小写字母和数字字符,且最大长度为八个字符。
软件包含两个级别的密码:
1 级密码:维护任务
2 级密码:完全访问软件的配置。
1 级密码:使用 XPSMCMCP0802• 系统的每位用户均必须拥有 1 级密码。此密码允许访问以查看日志文件、
硬件配置、在线监控和上载操作。
注意:第一次初始化系统时,使用密码 SAFEPASS (区分大小写)。修改 1 级密码之前,必须输入 2 级密码。出于安装的安全原因,请在第一次使用后立即修改缺省密码。
2 级密码: 要能够下载到 XPSMCMCP0802• 控制器和通过 1 级密码启用所有功能,需要 2 级密码。
注意:第一次初始化系统时,使用密码 SAFEPASS (区分大小写)。修改 2 级密码之前,必须输入现有的 2 级密码。
出于安装的安全原因,请在第一次使用后立即修改缺省密码。
安全密码是没有共享或分发给任何未经授权人员的密码,而且不包含任何个人或其他明显易知的信息。而且,应混合使用大小写字母和数字为 SoSafe 可配置 软件提供尽可能最好的安全保护。密码长度应不少于七个字符。
是否有帮助?