我们可以使用什么样的电缆连接电脑到XPSMC模块?
问题描述:
我们可以使用什么样的电缆连接电脑到XPSMC模块所属产品线:
XPSMC 安全控制器解决方法:
我们可以下列方式连接电脑到XPSMC模块,
1,直接使用电缆TCSMCNAM3M002P;一端为USB连接到PC,一端为RJ45连接到XPSMC模块RJ45端口。
2,使用TSXCUSB485;一端为USB连接到PC,一端为RJ45母头。XPSMC模块使用一个直通的RJ45电缆(5类或以上电缆,例如490NTW00002)连接到TSXCUSB485母头。
3,TSXPCX1031 + XPSMCCPC ;将此两电缆连接到一起。其中一端为RS232接口连接到PC,另外一端为RJ45连接到XPSMC模块。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。