如何为XPSMCM*安全控制器继电器输出选择保护模块?
问题描述:
为XPSMCM*安全控制器继电器输出选择保护模块所属产品线:
XPSMCM 安全控制器解决方法:
如果控制器或模块包含继电器输出,则这些类型的输出最多可支持 240 Vac。对这些类型输出造成的电感式损坏会导致熔合接触并失控。每个电感式负载必须包含保护设备,比如峰值限制器、阻容电路或续流二极管。这些继电器不支持电容式负载。
保护性电路 A:AC 和 DC 负载电源电路中均可使用该保护电路。
C 值范围为 0.1 到 1 μF
R 电阻值与负载近似相等的电阻器
保护性电路 B:该保护电路可用于 DC 负载电源电路。
使用具有以下额定值的二极管:
反向耐压值:负载电路的电源电压 x 10。
正向电流值:大于负载电流。
保护电路 C:AC 和 DC 负载电源电路中均可使用该保护电路。
对于频繁和/ 或快速地开关电感式负载的应用而言,确保变阻器的连续能量额定值 (J) 至少大于峰值负载能量 20%。
是否有帮助?