多台IFM手拉手怎么接线?
问题描述:
多台IFM手拉手怎么接线?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; Compact NSX解决方法:
目前更新后的IFM模块上端有2个接线口,一个是RJ45网口,一个是DC24V电源口。所以多个IFM无法直接进行手拉手的连接,需要使用连接附件或者堆叠模块;如下图:
1.使用一分二的T形口RJ45 modbus线缆(0.3m订货号是VW3A8306TF03;1m订货号是VW3A8306TF10)图1;
2.使用Modbus 集线器,订货号是 LU9GC3 图2;
3.使用IFM堆叠附件,订货号是TRV00217 图3
.
是否有帮助?