MT空气断路器通讯时所配的AD电源模块可以替换成工控的ABL8或其他开关电源吗?
问题描述:
MT空气断路器通讯时所配的AD电源模块可以替换成工控的ABL8或其他开关电源吗?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
不建议替换,AD电源模块属于过电压Ⅳ类产品,可以直接从母线取电,而ABL8电源属于过电压Ⅱ类,与大多数其他品牌开关电源一样,如果要从母线取电,至少需要设置一个隔离变压器。
是否有帮助?


不建议替换,AD电源模块属于过电压Ⅳ类产品,可以直接从母线取电,而ABL8电源属于过电压Ⅱ类,与大多数其他品牌开关电源一样,如果要从母线取电,至少需要设置一个隔离变压器。
是否有帮助?