我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT空气断路器远程遥控要加什么附件?
问题描述:
MT空气断路器远程遥控要加什么附件?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT断路器想要实现远程遥控,需要在订单中勾选“通讯”——”COM”——“Modbus”——“本体”,以及AD外部供电模块,另外储能电机MCH和合闸线圈XF、分闸线圈MX都是必要的。需要说明的是,当断路器订购时一起选择了上述附件模块,那么XF与MX出厂就是带通讯功能的。