我们今天能为您提供什么帮助?

MT空气断路器控制单元需要使用外部供电吗?

问题描述:
MT空气断路器控制单元需要使用外部供电吗?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

不是必须要使用外部供电。若是基本型的控制单元,例如MIC 5.0,则完全不需要外部供电;若是带测量功能的控制单元,例如MIC 5.0A,则看实际应用是否需要。带测量功能的控制单元,内部带有铁芯互感器可以从主回路的大电流取电给本身供电,亦即当主回路负载电流足够大的时候,控制单元能自行供电,反之当主回路负载电流过小甚至断路器处于分闸位置时,就可以考虑外接24VDC电源给控制单元供电。