我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61,ATV71变频器停产后,如何替换?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器停产后,替代型号是什么?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

ATV61ATV71变频器停产后,需要客户根据功率、电压、电流、附件、负载类型以及功能需求重新选型。根据不同的应用场合,推荐选ATV610ATV630ATV340ATV930或模块化变频器(APM)。