我们今天能为您提供什么帮助?

如何查看ATV630、ATV930变频器发生故障时的故障代码?

问题描述:
如何查看ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器发生故障时的故障代码?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

可以通过以下方式可以查看故障代码:

1. 如果有面板,变频器发生故障时面板左上角的英文代码(见下图红色矩形框处)就是故障代码。见下图:

2. 如果没有面板,可以通过somove软件查看故障代码。Somove软件连接上变频器后,软件界面右上角(见下图红色矩形框处)显示故障代码。见下图:

局部放大图见下图:

3. 可以通过通讯读取LFT的值查询最近一次发生的故障。

注意:LFT是最近一次发生的故障,最如果故障已经复位,LFT中还是保持最后一次故障的值,直到出现下一个故障。

LFT地址如下:

Code Name Logic address CANopen index DeviceNet path
LFT Last Error occurred 16#1BD1 = 7121 16#2029/16 16#84/01/7A = 132/01/122

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。