ATV32、ATV320变频器上电后显示NST有那些原因?
问题描述:
ATV32、ATV320变频器上电后显示NST有那些原因?所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器解决方法:
ATV32/ATV320系列变频器显示NST是提示自由停车。
出现的原因有以下几个方面:
1、如果变频器通过通讯启动并且控制方式不是“IO配置”时,还没往控制字里面写值时,会显示“NST”。
解决方法:通讯主站根据DriveCom流程写控制字,直到变频器达到rdy状态。
2、如果变频器“2/3 线控制”设置为三线制,但是LI1没有信号输入,会显示“NST”。
解决方法:接通LI1的信号输入。
3、如果变频器“2/3 线控制”设置为两线制,当变频器完全上电前,正转、反转端子有信号输入,会显示“NST”。
解决方法:将正转或反转信号断开。
4、如果逻辑输入端子被分配为“自由停车”功能而该逻辑端子没有信号输入,“自由停车”功能就会阻止变频器起动,会显示“NST”。
解决方法:若逻辑输入端子被分配为“自由停车”,首先接通该逻辑端子输入信号。
5、使用电源接触器命令功能时,如果“变频器锁定分配”设置的输入点没有接通时,会显示“NST”。
解决方法:接通该逻辑端子输入信号。
是否有帮助?