我们今天能为您提供什么帮助?

变频器电位计阻值多大?

问题描述:
变频器模拟量输入电位计阻值多大?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

ATV12、ATV310使用5V或10V电源时,模拟量输入电位计建议用2.2KΩ,最大10KΩ。

ATV610、ATV630、ATV930、ATV340、ATV61、ATV71、ATV320、ATV212都是使用10V电源,模拟量输入电位计阻值范围为1KΩ到10KΩ。