我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XALB01YC按钮盒怎么配急停按钮?
问题描述:
XALB01YC按钮盒怎么配急停按钮?

所属产品线:
XALB,XALJ

解决方法:

XALB01YC是一个单圆孔黄色面盖的塑料按钮盒,推荐配合配XA2、XB5塑料系列的急停按钮。

说明:

1,如果配XB2,XB4金属急停按钮,建议再选配一个金属垫片XALZ01C,如果不配金属垫片,需要注意安装时紧固螺钉的扭矩避免损伤按钮盒。

2,XALB01YC可用深度只有51mm,按钮只能安装一层触点,选XB2,XA2系列急停按钮最多配2个触点,选XB4,XB5系列急停按钮时最多配3个触点。