我们今天能为您提供什么帮助?

GV2PM如何选择柜门安装手柄?

问题描述:
GV2PM如何选择柜门安装手柄?

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

可选的外部操作手柄有四种:

GV2APN01:黑色把手,前面板安装,带脱扣指示,IP54。

GV2APN02:红色把手,前面板安装,带脱扣指示,IP54。

GV2APN04:红色把手,前面板安装,不带脱扣指示,IP65。

GV2AP04:在ON和OFF位置不能挂锁,在ON位置无法锁门,IP42。

这四种手柄的安装距离140-250mm,示意图如下:

GV2APN**可以通过增加附件GVAPK11将安装距离延长到250-434mm,示意图如下: