我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS48软起动器不加旁路接触器,有什么影响?
问题描述:
ATS48软起动器是否必须加旁路接触器?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48软起动器不使用旁路接触器,带匹配的电机可正常启动与运行,但是在运行过程中晶闸管会一直得电,对它的

使用寿命会有一点微小的影响。如果安装空间有限,该软起可以不加旁路接触器直接使用。

ATS48软起动器加旁路接触器的作用,请参考:ATS48软起动器配旁路接触器的作用是什么?