我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630等御程系列变频器的继电器输出功能设为“操作状态故障”后,其动作逻辑怎样?
问题描述:
ATV630等御程系列变频器的继电器输出功能设为“操作状态故障”后,其动作逻辑怎样?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

变频器没有控制电源时,继电器释放,常开点断开,常闭点闭合。

变频器控制电源正常并且没有故障时,继电器吸合,常开点闭合,常闭点断开。

变频器控制电源正常并且有故障时,继电器释放,常开点断开,常闭点闭合。

并且动作逻辑不能改变。

比如R1继电器有三个端子R1A、R1B和R1C,其中,R1C是公共线,R1A和R1C是常开触点,R1B和R1C是常闭触点。当没有控制电源时,R1A、R1C断开,R1B、R1C闭合;当控制电源正常并且没有故障时,R1A、R1C闭合,R1B、R1C断开;当控制电源正常并且有故障时,R1A、R1C断开,R1B、R1C闭合。