我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV2加延长杆GV2APN01/GV2APN02/GV2APN04能否在合闸状态下打开柜门,怎么操作?
问题描述:
GV2加延长杆GV2APN01/GV2APN02/GV2APN04能否在合闸状态下打开柜门,怎么操作?

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2加延长杆GV2APN01/GV2APN02/GV2APN04后正常情况下不能在合闸位置开门,若需要在合闸位置开门需要旋转下图1红框所示旋钮60度,具体操作如图2所示。

图1

图2