ATV610变频器如何断开内置EMC滤波器?
问题描述:
ATV610变频器如何断开内置EMC滤波器?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610变频器内置C3级EMC滤波器。因此,这些变频器会有大量电流泄漏到地面。如果漏电电流导致装置(漏电保护装置或其他设备)出现兼容性问题,则可通过断开内置EMC滤波器减小漏电电流的。当使用此配置时,产品将不符合IEC 61800-3标准中的EMC要求。
具体操作如下:
在断电情况下,可按下图所示将螺钉的出厂设置为
如图①所示,拆除螺丝并安装在
如图②所示。
不同规格操作图示如下:
机架尺寸1:ATV610U07N4(Z)-ATV610U75N4(Z)

机架尺寸2和3:ATV610D11N4(Z)-ATV610D22N4(Z)

机架尺寸4:ATV610D30N4(Z)-ATV610D45N4(Z)

机架尺寸5:ATV610D55N4(Z)-ATV610D90N4(Z)

机架尺寸6:ATV610C11N4(Z)-ATV610C16N4(Z)

机架尺寸7:ATV610C22N4-ATV610C25N4

是否有帮助?