我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]延时触头LADS2和LADT2有什么区别?

问题描述:
延时触头LADS2和LADT2有什么区别?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca接触器; 进口TeSys F接触器

解决方法:

LADS2和LADT2都是通电延时触点。LADS2在N/C 触点的打开和 N/O 触点的闭合之间的等待时间为 40 ms ± 15 ms,一般用于星三角起动回路,可以避免两种回路同时接通。LADT2的N/C 触点和 N/O 触点是同时动作的。