ATV340报内部错误21是什么原因,如何处理?
问题描述:
ATV340报内部错误21是什么原因,如何处理?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
内部错误21是实时时钟不能正常工作。可能是面板和变频器之间的通讯错误,或者时钟的晶振启动失败。
解决方法:
1、重新初始化通讯,操作步骤为:将变频器断电,等到面板显示屏熄灭,将面板从变频器上摘掉,取出电池(复位实时时钟),将面板连接到变频器,重新上电,注意这个时候面板不要装电池。
2、第一步操作完成后,如果变频器上电不再报内部错误21(INFL),则按照后续步骤操作:将变频器断电,等到面板显示屏熄灭,将面板从变频器上摘掉,重新安装电池(重新初始化时钟),再将面板连接到变频器,重新上电。
3、第二步操作完成后,如果变频器上电还是报内部错误21(INFL),则按照后续步骤操作:将变频器断电,等到面板显示屏熄灭,给变频器换一个新的或另外一个面板,重新上电。
4、第三步操作完成后,如果变频器上电还是报内部错误21(INFL),则按照后续步骤操作:将变频器断电,等到面板显示屏熄灭,更换控制板,重新上电(联系供货商,走维修换货流程)。
是否有帮助?