问题描述:
ATS22故障继电器是如何动作的?所属产品线:
ATS22软起动器解决方法:
ATS22的R2默认是故障继电器(TRIP),其动作特性如下:
(1)控制电源CL1和CL2不通电,R2不动作;
(2)CL1和CL2上电后,如果软启动器不报故障,R2继电器动作;如果软起动器在运行时报故障,R2继电器再次动作,恢复为上电之前的状态;
(3)CL1和CL2上电后,如果软启动器报故障,R2继电器不动作。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATS22的R2默认是故障继电器(TRIP),其动作特性如下:
(1)控制电源CL1和CL2不通电,R2不动作;
(2)CL1和CL2上电后,如果软启动器不报故障,R2继电器动作;如果软起动器在运行时报故障,R2继电器再次动作,恢复为上电之前的状态;
(3)CL1和CL2上电后,如果软启动器报故障,R2继电器不动作。
是否有帮助?