问题描述:
140SAI94000S的量程范围0—25mA对应0—64800,而通道默认的数据类型是INT,因此会超出量程范围所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)应用环境:
模拟量信号采集原因:
量程溢出解决方法:
可以定义一个变量并设置类型为UINT地址写%IW* 使用状态RAM地址。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以定义一个变量并设置类型为UINT地址写%IW* 使用状态RAM地址。
是否有帮助?