我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]NSX Micrologic 2电子脱扣单元有几段保护功能?

问题描述:
NSX Micrologic 2电子脱扣单元有几段保护功能?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX Micrologic 2电子脱扣单元有三段保护功能:长延时保护 (Ir)、短路短延时保护 (Isd)、短路瞬时保护(Ii)

长延时保护 (Ir):

长延时(过载保护)为反时限特性,过载保护电流值Ir可调,过载保护动作时间tr不可调。

短路短延时保护 (Isd):

短路短延时电流值Isd可调,短延时保护时间tsd固定不可以调,极短的延时后断路器脱扣,可用于与下级断路器的选择性配合。

短路瞬时保护(Ii):

瞬时短路保护电流值不可调。