我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
5050CTL2 WE怎么接线?
问题描述:
5050CTL2 WE怎么接线?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

5050CTL2 WE的背部接线图如下图:

C-BUS端口用超五类非屏蔽双绞线连接至4端子连接器。蓝色和橙色接“+”,蓝白和橙白接“-”

RS-232接口连接外部控制设备,若没有可以不接。如果使用RS-232端口连接到外部设备,请确保使用合适的屏蔽电缆。电缆长度应限制在15米,最高19200 bps;或7.5米,最高38400 bps。

RS-232串行端口连接仅适用于RS-232导线(订货号5000CT2RS232)。连接点是一个3.5毫米立体声插孔,带有RxD、TxD和GND导线。接线见下图: