什么是C-BUS智能继电器的学习模式?如何设置?
问题描述:
什么是C-BUS智能继电器的学习模式?如何设置?所属产品线:
C-Bus产品解决方法:
学习模式是指,用户在没有计算机的情况下设置输出单元和输入单元之间的关系。
设置步骤如下:
1.首先把继电器把学习功能开启
2.然后按住继电器上的任意一个通道开关或者叫超驰按钮,此时智能继电器的C-bus和Unit两个灯会交替闪烁,表明已经进入学习模式了。
3.在智能继电器上按一下想要控制的通道开关,使相应的通道指示灯亮起,然后再在面板上按一下想要控制此通道的按键,此时按键指示灯亮起,这时就完成了学习功能。
4.在智能继电器上,长按下任意一个通道开关2秒,退出学习模式。
是否有帮助?