[Q&A]NS630b-1600大塑壳延伸旋转手柄的柜门开孔尺寸是多少?
问题描述:
NS630b-1600大塑壳延伸旋转手柄的柜门开孔尺寸是多少?所属产品线:
Compact NS630b-1600A解决方法:
图1是固定式的延伸手柄尺寸,杆子可以截断,最长605.5mm,最短231.5mm,在门上可以开个大孔φ51,固定螺丝φ5.
图2为抽屉式的尺寸,杆子可截断,最长447mm,最短207mm,门上大孔也是开φ51,固定螺丝φ5.
是否有帮助?


图1是固定式的延伸手柄尺寸,杆子可以截断,最长605.5mm,最短231.5mm,在门上可以开个大孔φ51,固定螺丝φ5.
图2为抽屉式的尺寸,杆子可截断,最长447mm,最短207mm,门上大孔也是开φ51,固定螺丝φ5.
是否有帮助?