多个IFM模块拼装连接时,是否需要选配堆叠附件?
问题描述:
多个IFM模块拼装连接时,是否需要选配堆叠附件?所属产品线:
IFM解决方法:
1、如果IFM模块有条件在同一个安装空间内,需要选择堆叠装置附件(TRV00217)进行拼装;如果部分在一个安装空间内,也有个别不在同一个安装空间内,那就需要选择堆叠装置附件(TRV00217)和T型口 RJ45 modbus线缆(0.3 米 :VW3A8306TF03;1 米 :VW3A8306TF10 ),以及modbus接线端子(VW3A8306RC)配合使用。具体参考下图。
2、如果IFM模块没有条件在同一个安装空间内,不需要选择堆叠装置附件,那就需要选择modbus 集线器(LU9GC3)和modbus接线端子(VW3A8306RC)配合使用。具体参考下图。
下图中C:T型口 RJ45 modbus线缆;D:modbus接线端子;F:modbus 集线器;圈红位置的附件是堆叠装置
是否有帮助?