我们今天能为您提供什么帮助?

DM2000系列的表计能测量什么参数?

问题描述:
DM2000 参数

所属产品线:
DM2000

解决方法:

DM2000系列产品比较多,主要包括以下6款:

DM2111,DM2310,DM2315,DM2350,DM2355,
DM2350plus

可测量参数如下:

DM2111:单相电流,RS485通讯

DM2310:三相电流

DM2315:三相电流,RS485通讯,2DI+2DO

DM2350:三相电压电流,功率因数,有功无功电能,RS485通讯

DM2355和DM2350plus:三相电压电流,功率因数,有功无功电能,有功无功功率,频率,RS485通讯,                                                   2DI+2DO